Appendice D: Formati di file della pubblicazione SFTP e HTTPS

Pubblicazione CSV

La tabella seguente fornisce i dettagli di ogni riga del file .csv, con i dati di campionamento.

Riga

Dati nel file .csv

Descrizione

1

Gateway Name,Gateway SN,Gateway IP Address,Gateway MAC Address,Device Name,Device Local ID,Device Type ID,Device Type Name,Logging Interval,Historical Intervals

Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per le informazioni fornite nella riga 2:

  • Gateway Name: nome assegnato a Panel Server durante la messa in servizio

  • Gateway SN: numero di serie di Panel Server

  • Gateway IP: indirizzo IP di Panel Server

  • Gateway MAC Address: indirizzo MAC di Panel Server

  • Device Name: nome assegnato al dispositivo durante la messa in servizio

  • Device Local ID: riferimento del dispositivo collegato, univoco in tutto Panel Server

  • Device Type ID: modello di dispositivo

  • Device Type Name: modello di dispositivo

  • Logging Interval: periodo di campionamento espresso in minuti

  • Historical Intervals: numero totale di righe di dati registrati in questo file

2

Device TypeEcoStruxure Panel Server,542206310926,10.195.253.81,00:00:54:E5:8A:36,F160 3P 3P+N,modbus:1_mb_81,F160 3P 3P+N,F160 3P 3P+N,5,7

Questa riga contiene informazioni sul Panel Server che ha prodotto il file e sul dispositivo a valle da cui sono state campionate le misurazioni.

3

4

,,,Topic ID1,Topic ID2

Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per gli ID argomento. Un ID argomento è un riferimento alla quantità registrata. Il nome assegnato a una quantità può differire tra dispositivi e lingue. Gli ID argomento consentono di identificare la quantità indipendentemente dal dispositivo o dalla lingua. Gli ID argomento sono univoci in tutto Panel Server.

NOTA: le prime 3 virgole sono utilizzate a scopo di layout in un’applicazione di foglio di calcolo.

5

,,,"modbus:1_mb_VAB","modbus:1_mb_VAN"

Questa riga contiene gli ID argomento delle misurazioni registrate.

6

7

Error,UTC Offset (minutes),Local Time Stamp,RmsVoltagePhsAB (V),RmsVoltagePhsAN (V)

Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per i dati registrati nelle righe 8 e più:

  • Error: 0 in caso di esito positivo, 19 quando almeno una misurazione non era valida o non era disponibile per il campionamento (NaN).

  • UTC Offset (minutes): offset del timestamp locale dal fuso orario UTC.

  • Local Time Stamp: data e ora dei campioni

Dal quarto elemento in poi, ogni misurazione è descritta dai relativi nome e unità (se nota).

8 e più

0,0,2022-11-04 08:10:00,127.80000305,235.3999939

0,0,2022-11-04 08:15:00,128.1000061,235.69999695

0,0,2022-11-04 08:20:00,127.69999695,234.8999939

Queste righe contengono i dati registrati.

Pubblicazione JSON

La tabella seguente fornisce una spiegazione del contenuto del file .json, con contenuto di esempio tratto dal file di esempio da illustrare.

@MOP and SMEs: Review the table. I think it would be easier to give an example file that contains measurements (rather than a Digital input) to make the table easier to understand.
Dati nel file json Descrizione Esempio

valueItemId

Nome dispositivo e misurazione/evento. Il nome del dispositivo utilizzato nel file .json è un nome interno. Per ottenere la corrispondenza tra questo nome e il nome del dispositivo elencato in Panel Server, seguire la procedura per esportare tutti i registri. Il file diagnostic_topology.txt nei registri esportati elenca i nomi dei dispositivi e i nomi interni.

Io_block:7_iod_827_DO1 denota il dispositivo IO numero 7 e la registrazione delle azioni sull’ingresso digitale 1

timestamp

Riferimento temporale dell’inizio del periodo di campionamento

2023-03-28T08:13:00Z

v

Misurazione/evento

Open

t

Offset temporale in ms da aggiungere al riferimento dell’ora

120000 ms = 120 s = 2 min quindi il campione è stato prelevato alle 08.13 + 2 min = 08.15

s

Misurazione non valida

false

Le righe seguenti forniscono un esempio di file .json con dati costituiti da un elenco di due serie temporali con una raccolta di più record:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?