Anexo D: Formatos de ficheiros de publicação SFTP e HTTPS
Publicação CSV
A tabela a seguir fornece os detalhes de cada linha do ficheiro .csv, com dados de exemplo:
Linha |
Dados no ficheiro .csv |
Descrição |
---|---|---|
1 |
|
Esta linha contém os cabeçalhos das colunas para as informações fornecidas na linha 2:
|
2 |
|
Esta linha contém informações sobre o Panel Server que criou o ficheiro e o dispositivo a jusante a partir do qual foram recolhidas as medições. |
3 |
– |
– |
4 |
|
Esta linha contém os cabeçalhos de coluna para os ID de tópico. Um ID de tópico é uma referência à quantidade que vai ser registada. O nome atribuído a uma quantidade pode variar consoante os dispositivos e idiomas. Os ID de tópico são utilizados para identificar a quantidade, independentemente do dispositivo ou idioma. Os ID de tópico são exclusivos no Panel Server. NOTA: As 3 primeiras vírgulas são utilizadas
para fins de esquema numa aplicação de folha de cálculo.
|
5 |
|
Esta linha contém os ID de tópico das medições registadas. |
6 |
– |
– |
7 |
|
Esta linha contém os cabeçalhos das colunas dos dados registados nas linhas 8 e seguintes:
A partir do quarto ponto, cada medida é descrita pelo respetivo nome e unidade (caso sejam conhecidos). |
8 e mais |
|
Estas linhas contêm os dados registados. |
Publicação JSON
A tabela seguinte fornece uma explicação do conteúdo do ficheiro .json, cujo exemplo de conteúdo é retirado do ficheiro de exemplo para ilustrar.
Dados no ficheiro .json | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
valueItemId |
Nome do dispositivo e medição/evento. O nome do dispositivo utilizado no ficheiro .json é um nome interno. Para obter a correspondência entre este nome e o nome do dispositivo listado no Panel Server, siga o procedimento para exportar todos os registos. O ficheiro diagnostic_topology.txt nos registos exportados lista os nomes dos dispositivos e os nomes internos. |
Io_block:7_iod_827_DO1 indica o dispositivo de E/S número 7 e o registo das ações na entrada digital 1 |
timestamp |
Referência temporal do início do período de amostragem |
2023-03-28T08:13:00Z |
v |
Medição/evento |
Open |
t |
Deslocamento de tempo em ms a adicionar à referência de tempo |
120000 ms = 120 s = 2 min, por isso a amostra recolhida a 08,13 + 2 min = 08,15 |
s |
Medição inválida |
false |