Modelos personalizados para dispositivos Modbus aguas abajo (modelos Universal y Advanced)
Presentación
AVISO |
---|
Compatibilidad con modelos personalizados existentes
después de la actualización del firmware
Después de actualizar el firmware del Panel Server, si los dispositivos asociados a un modelo personalizado muestran
datos erróneos o no se pueden importar, actualice el modelo personalizado
con EcoStruxure Power
Commission e impórtelo de nuevo al Panel Server. Realice una acción Cambiar versiones y actualizar para el modelo personalizado.
El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar
a errores en los datos.
|
El Panel Server admite el uso de modelos personalizados para dispositivos Modbus aguas abajo. Se puede crear un modelo personalizado para administrar un dispositivo Modbus que no esté administrado de forma nativa por los modelos integrados del Panel Server o si se prefiere utilizar un modelo distinto del integrado.
Los modelos personalizados solo admiten aplicaciones de EcoStruxure Asset Advisor, EcoStruxure Resource Advisor y EcoStruxure Energy Hub, así como funciones del servidor de energía del Panel Server Advanced. Se pueden utilizar en otras aplicaciones, pero solo permiten la visualización de los datos del dispositivo en la pantalla de supervisión.
Los modelos personalizados se crean o modifican en la herramienta de portal web EcoStruxure Power Commission (herramienta EPC Web). EPC Web contiene ayuda contextual para guiarle.
Los modelos personalizados nuevos y modificados se importan en el Panel Server mediante las páginas web del Panel Server. Para obtener más información acerca de cómo detectar dispositivos Modbus de forma automática o manual, consulte Adición y eliminación de dispositivos Modbus.
Disponibilidad
Esta función está disponible en Panel Server Universal y Advanced.
Ajuste de los parámetros
Los modelos personalizados están disponibles en las páginas web del Panel Server, en .
Creación de modelos personalizados
Cree el modelo personalizado con la herramienta de portal web EcoStruxure Power Commission (herramienta EPC Web).
El modelo personalizado contiene la lista de mediciones y alarmas compatibles con el dispositivo Modbus conectado al Panel Server.
El modelo de dispositivo personalizado debe contener los siguiente. No se puede importar en las páginas web del Panel Server si no sigue estas reglas:
-
modelingInformation
-
productIdentification
-
measure
-
modbusMapping
-
modbusDataModel
Los modelos personalizados ahora pueden incluir las reglas de detección Modbus, que permiten al Panel Server utilizar modelos personalizados además de los modelos integrados para descubrir dispositivos Modbus. Para obtener más información sobre las reglas, consulte la herramienta EPC Web.
Las unidades personalizadas del modelo de dispositivo personalizado deben cumplir las siguientes reglas de sintaxis:
-
Número máximo de caracteres: 16
-
Use solo los caracteres de la tabla siguiente.
Caracteres | Descripción |
---|---|
Caracteres alfanuméricos |
|
/ |
Barra oblicua |
* |
Estrella (multiplicar) |
- |
Menos |
+ |
Más |
% |
Porcentaje |
( |
Paréntesis izquierdo |
) |
Paréntesis derecho |
. |
Punto |
Ω |
Omega (ohm) |
μ |
mu (micro) |
‘espacio’ |
El carácter de espacio |
° |
Grados, por ejemplo °C |
Caracteres de superíndice |
|
Exporte el modelo personalizado a un archivo zip.
Importación de un modelo de dispositivo personalizado
Para importar un modelo de dispositivo personalizado creado y exportado previamente en un archivo zip, siga este procedimiento:
-
Desde las páginas web del Panel Server, vaya a .
-
Haga clic en Importar. Puede importar:
-
Un nuevo modelo personalizado. Se trata de un modelo personalizado que no se haya importado actualmente en el Panel Server.
-
Un modelo personalizado modificado. Se trata de una modificación de un modelo personalizado que ya se ha importado y que utilizan los dispositivos Modbus conectados.
-
-
Seleccione un modelo de dispositivo personalizado que se haya almacenado localmente en un archivo zip.
El archivo zip puede incluir modelos personalizados nuevos y modificados. Podrá tener un máximo de dos versiones diferentes con un mismo nombre de modelo personalizado. Los dispositivos Modbus utilizan una sola versión.
Cuando el modelo personalizado se importa correctamente, se muestra en la tabla de modelos personalizados. Se puede importar un máximo de 50 modelos personalizados al Panel Server.
Se crea automáticamente una instancia de un nuevo modelo personalizado para que se puedan añadir nuevos dispositivos Modbus con ese modelo personalizado. Se muestra como la versión actual en la tabla de modelos personalizados.
En el caso de los modelos personalizados modificados, la nueva versión estará disponible para su uso en la tabla de modelos personalizados. No se crea automáticamente una instancia de ella. Seleccione Cambiar versiones y actualizar dispositivos para aplicar la nueva versión a los dispositivos Modbus seleccionados. Consulte la siguiente tabla para obtener más información.
Tabla de modelos personalizados
La tabla de modelos personalizados muestra la siguiente información y permite realizar actualizaciones de versiones o eliminar modelos personalizados:
Columna | Descripción |
---|---|
Nombre del modelo |
Nombre del modelo personalizado importado. |
Versión actual |
Versión actual del modelo personalizado, utilizada por los dispositivos Modbus asociados. Se puede importar un máximo de 50 modelos personalizados. |
Incluye reglas de detección |
Verdadero/Falso Indica si la versión actual del modelo de dispositivo personalizado contiene reglas de detección Modbus. Si se muestra Verdadero, la versión actual del modelo puede seleccionarse con el Panel Server para detectar automáticamente dispositivos Modbus. |
Fecha de modificación del modelo |
Indica la última fecha en la que se modificó el modelo personalizado actual. |
Versión disponible |
Versión alternativa del modelo personalizado disponible para aplicarse en dispositivos Modbus asociados. |
Dispositivos asociados |
El número de dispositivos Modbus asociados con la versión actual del modelo personalizado. Este número se actualiza cuando se descubren nuevos dispositivos Modbus de manera manual o automática. |
Haga clic en este icono para abrir un menú contextual. Los elementos que se muestran dependen del dispositivo:
|
Funciones compatibles
Las funciones Modbus se describen en el apéndice:
Comprobación de la asociación entre el modelo de dispositivo personalizado y el dispositivo Modbus
Para comprobar qué modelo de dispositivo personalizado (si lo hay) está asociado al dispositivo, desplácese hasta Información del modelo de dispositivo personalizado, se muestra la siguiente información:
y seleccione su dispositivo en la lista. En la sección-
Nombre de modelo de dispositivo personalizado
-
Versión de modelo de dispositivo personalizado