Esquema da interface do utilizador do EcoStruxure Panel Server

Descrição geral

A ilustração mostra o esquema da interface do utilizador do Panel Server.

  1. Cabeçalho

  2. Menus principais

  3. Submenus

  4. Zona de visualização

  5. Ícone do menu de contexto

Cabeçalho

O cabeçalho apresenta as seguintes informações na parte superior de cada página.

  1. Serviços e estado associado

  2. Nome de utilizador

  3. Lista pendente (Idioma, Alterar palavra-passe, Terminar sessão)

Parte do cabeçalho

Descrição

Nome de utilizador

O nome de utilizador é SecurityAdmin, uma conta de utilizador com direitos de administrador como ler e alterar a configuração do produto, adicionar ou remover dispositivos sem fios, aceder a registos do sistema.

Idioma

Por predefinição, o idioma da página Web é o inglês (E.U.A.). Estão disponíveis outros idiomas na lista.

Alterar palavra-passe

Clique para alterar a palavra-passe do utilizador (consulte os requisitos da palavra-passe).

Terminar sessão

Clique para terminar sessão no Panel Server.
É recomendável terminar sessão no Panel Server quando este não estiver a ser utilizado.
A sua sessão é terminada automaticamente após um determinado período de tempo sem atividade.

Nomes de serviço

Os serviços são apresentados, dependendo do modelo Panel Server:

  • SFTP

  • HTTPS

  • Amostragem de dados

  • Serviço em nuvem

  • Agendamento de controlo

  • Serviço de e-mail (modelo Advanced)

  • Manutenção de dados

Estado do serviço

O ícone apresenta o estado do serviço:

  • Serviço ativado e operacional

  • Serviço ativado, mas inoperacional

  • (apenas serviço em nuvem):

    • A configuração inicial do Panel Server está concluída. No entanto, estas ações adicionais são necessárias: publique a topologia e associe o Panel Server no lado da aplicação na nuvem.

    • A configuração remota enviada pela aplicação na nuvem é inválida e é rejeitada pelo Panel Server. Um erro é registado no ficheiro de registo de diagnóstico automático para ajudar na resolução de problemas. A publicação de dados não é iniciada. Se a publicação de dados estiver em curso, será interrompida. Os comentários são enviados para a aplicação em nuvem que enviou a configuração remota.

  • (todos os serviços): Foi iniciado um reinício. O ícone muda para verde após um ciclo de publicação bem-sucedido.

  • Operação de manutenção de dados em curso. O nome do serviço e o ícone do estado desaparecem quando a operação de manutenção de dados estiver concluída.

Menus principais

Cartões e submenus

Os cartões e os submenus apresentam os subníveis disponíveis no menu principal selecionado. Os campos com um ícone de estrela vermelha devem ser preenchidos para ajudar a garantir o comportamento correto do gateway e dos dispositivos.

Zona de visualização

A zona de visualização mostra o cartão ou submenu selecionado em detalhe com todos os campos relacionados.

Ícones

Os ícones de função específicos do contexto apresentados dependem do menu selecionado.

Ícone Ação

Abre o menu de contexto.

Fecha o menu de contexto.

Nas páginas Definições, guarde as alterações das definições e aplique-as no Panel Server. Permite atualizar um conjunto consistente de parâmetros através de várias páginas Web.

  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, o campo é realçado a vermelho.

  • Se forem introduzidos carateres inadequados num campo, o campo é realçado a vermelho.

Nas páginas Definições, guarde as alterações das definições sem aplicar a configuração no Panel Server.

Ícone de contexto:

  • Nas páginas Definições, cancele as alterações das definições para regressar para as últimas definições guardadas.

  • Nas páginas Comunicação de rede, restaure as definições da configuração de comunicação de rede. Permite aplicar novamente a lista completa de definições guardadas anteriormente.

Vá para a página de manutenção do dispositivo selecionado.

Vá para a página de definições do dispositivo selecionado.

Vá para a página de dados em tempo real do dispositivo selecionado.

Vá para a página de gestão de dados do dispositivo selecionado.

Vá para a página de tendências.

Vá para a página de monitorização e controlo do dispositivo selecionado.

Elimine um dispositivo. Confirme a remoção na mensagem de pop-up.

Ícones de monitorização e controlo

Ícone Descrição

O dispositivo está ligado.

O dispositivo não está ligado.

O valor de medição de dados está desatualizado ou é inválido.

Ícones de tendências (página inicial)

Os ícones de tendências são apresentados na Página inicial, dependendo das tendências de consumo.

Ícone Descrição

O consumo do produto (por exemplo, eletricidade) ou de uma utilização selecionada (por exemplo, iluminação) está a aumentar.

O consumo do produto (por exemplo, eletricidade) ou de uma utilização selecionada (por exemplo, iluminação) está a aumentar.

 

Não é apresentado qualquer ícone se a taxa de consumo não estiver a mudar.

Ícones de alarme

Ícone Descrição

Aspeto do alarme de elevada gravidade.

Desaparecimento do alarme de elevada gravidade.

Aspeto do alarme de gravidade média.

Desaparecimento do alarme de gravidade média.

Aspeto do alarme de baixa gravidade.

Desaparecimento do alarme de baixa gravidade.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?