Visualización y publicación de alarmas

Consultar alarmas activas

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Las alarmas activas emitidas por dispositivos conectados se muestran en las páginas web del Panel Server, en Supervisión y control, en la página Datos de cada dispositivo. Las alarmas se desactivan cuando dejan de cumplirse las condiciones para la alarma en cuestión.

NOTA: Para los dispositivos asociados a modelos de dispositivos personalizados, las alarmas activas no se muestran de forma predeterminada y las alarmas deben seleccionarse manualmente. Comprueba si tu dispositivo está asociado a un modelo de dispositivo personalizado.

Las alarmas se definen en función de la gravedad:

  • Gravedad alta

  • Gravedad media

  • Gravedad baja

Para obtener información sobre cómo identificar la gravedad de la alarma, consulte Iconos de alarma.

Publicación de alarmas

Las alarmas activas se pueden publicar mediante los siguientes métodos, según el método de publicación de datos seleccionado:

  • Nube de Schneider Electric (todos los modelos): Cuando el Panel Server está conectado al Schneider Electric en la nube, las alarmas se publican en la aplicación en la nube. La selección de alarmas se administra en el nivel de la nube y está disponible para su consulta únicamente en Configuración > Gestión de datos > Alarmas.

  • Por correo electrónico (modelo Advanced): Cuando está activada la opción Servicio de alarmas por e-mail, se envían notificaciones por correo electrónico correspondientes a las alarmas seleccionadas a la lista de destinatarios.

  • En las páginas web del Panel Server, en Notificaciones (modelo Advanced): La aparición y desaparición de las alarmas seleccionadas se muestra en la página web Notificaciones.

Selección de alarmas para notificación y publicación por correo electrónico (modelo Advanced)

Para cada dispositivo conectado al Panel Server Advanced, puede seleccionar o anular la selección de la notificación y publicación por correo electrónico de alarmas emitidas en caso de eventos eléctricos o pérdida de comunicación. De forma predeterminada, la publicación de cada alarma no está seleccionada.

Se pueden seleccionar un máximo de 500 alarmas al mismo tiempo. Entre las 500 alarmas seleccionadas, un máximo de 300 pueden ser de dispositivos Modbus-SL.

Alarmas que se publicarán en la página Notificaciones y por correo electrónico cuando se activan pueden seleccionarse individualmente para cada dispositivo de la siguiente manera.

  1. Haga clic en el nombre del dispositivo en las páginas web del Panel Server, en Configuración > Gestión de datos.

  2. Haga clic en Alarmas. Las alarmas se muestran en una tabla con una columna que indica la gravedad. Haga clic en el icono de flecha doble en la parte superior de la columna para ordenar las alarmas por gravedad.

  3. Marque o desmarque una alarma para su publicación con la casilla de verificación Publicación de alarmas.

NOTA: Marcar o desmarcar alarmas en Configuración > Gestión de datos no tiene impacto en los bits de alarma del registro Modbus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?