DUG_Smart Røykvarsler 230 V_WH-00

Frakobling av en sekundær-enhet

Fjern en sekundær-røykvarsler fra monteringssokkelen (se "Fjerne en enhet fra monteringssokkelen" i instruksjonsboken).
MERK:
  • Ikke fjern den primære -røykvarsleren.

  • Les følgende trinn før du kobler fra en sekundær-røykvarsler.

  1. Kontroller at strømbryteren er i AV/AUTO-posisjon.
  2. Trykk inn og hold Test/Hush-knappen samtidig som du setter strømbryteren til ON.
    Standby-LED tennes i 3 s.
  3. Fortsett å holde Test/Hush-knappen inne til standby-LED slås av. Slipp deretter Test/Hush-knappen.
  4. Trykk kort på Test/stille-knappen når Standby-LED igjen lyser i 3 sekunder.
    Standby-LED blinker i 5 sekunder for å vise at RF-forbindelsen er frakoblet, og deretter blinker Status-LED grønt 7 ganger.
    VIKTIG:
    • Når sekundær-røykvarsleren er frakoblet, må du dreie strømbryteren til AV/AUTO-stilling.

    • Utfør en sammenkoblingstest på alle gjenværende røykvarslere når frakoblingen er fullført. Se testing av sammenkoblede enheter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?