DUG_Smart Røykvarsler 230 V_WH-00

Bruk av enheten

Kontrollpanelet for røykvarsleren gjør det mulig å den aktuelle statusen for røykvarsleren og gi deg tilgang til historikken og innstillingene.
  1. Kontroll-fanen trykker du på Alle enheter eller på en romfane der røykvarsleren befinner seg.

  2. På siden for kontrollpanelet for Røykvarsler kan du se følgende:

    • Røykvarslerens aktuelle tilstand (A)

    • Historikk (B)

      MERK: Historikksiden inneholder informasjon om røykvarsleren (dato, klokkeslett og type alarm som ble oppdaget, se Kontroller av enhetshistorikken for mer informasjon).

    • Enhetsinnstillinger (C)

      MERK: Innstillingssiden for røykvarsleren gir informasjon om innstilling av LED-lysstyrken for røykvarsleren. For mer informasjon, se LED innstillinger for lysstyrke.

    • Legg til i favoritter (D)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?