DUG_Smart Røykvarsler 230 V_WH-00

Feilsøking

Problem Løsning/handling

Røykvarsleren avgir ikke alarmlyd når den testes.

  1. Kontroller at strømbryteren er i PÅ-stilling, eller at røykvarsleren er riktig installert. Hvis du er usikker, må du fjerne og installere røykvarsleren på nytt.

  2. Trykk på Test/Hush-knappen til det genereres en alarmlyd. Ikke trykk fortløpende.

  3. Hvis problemet vedvarer eller du har spørsmål om garantien, kontakter du kundesenteret.

Røykvarsleren piper og Standby-LED blinker hvert 48. sekund

Batteriet kan ha lite strøm eller være tomt. Skift røykvarsleren.

Røykvarsleren piper to ganger og Standby-LED blinker hvert 48. sekund

  1. Rengjør røykvarsleren. Se avsnittet Vedlikehold.

  2. Hvis problemet vedvarer eller du har spørsmål om garantien, kontakter du kundesenteret.

Røykvarsleren avgir uventet alarmlyd uten røyk, damp eller høy temperatur.

  1. Identifiser den utløste røykvarsleren, som vises med en blinkende Standby-LED og 3 pipetoner hvert 4. sekund.

  2. Trykk Test/Hush for å stoppe alarmlyden midlertidig. Den sammenkoblede enheten slutter å alarmere innen 10 sekunder.

  3. Rengjør røykvarsleren. Se Vedlikehold.

  4. Installer røykvarsleren på nytt og test den.

  5. Hvis problemet vedvarer eller du har spørsmål om garantien, kontakter du kundesenteret.

VIKTIG: Etter en alarmhendelse er det den røykvarsleren som har en blinkende Standby-LED hvert 2. sekund, som er den utløste røykvarsleren. Identifiser røykvarsleren, og følg trinn 3 til 5.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.