DUG_Smart Røykvarsler 230 V_WH-00

LED-indikasjoner

Paring

Brukerhandling

LED-visning

Status

Trykk på knappen for innstilling/tilbakestilling 3 ganger

Status-LED blinker oransje én gang i sekundet.

Sammenkoblingsmodus er aktiv i 30 sekunder. Når paringen er ferdig, lyser LED-en grønt en stund før den slukker.

Tilbakestiller

Brukerhandling

LED-visning

Status

Trykk på knappen Oppsett/Tilbakestilling 3 ganger og hold den inne i > 10 s.

Etter 10 s begynner status-LED-en å blinke rødt.

Enheten er i tilbakestillingsmodus. Den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger etter 10 sekunder. Enheten starter deretter på nytt og status-LED-en blinker grønt før den slås av.

Drift

Driftsmodus Standby-LED Alarmlyd Varighet

Normal modus / standby-modus

Blinker hvert 48. sekund

AV

Alarmmodus

Lokal alarm *

Blinker hver 1. s

3 pip hvert 4. sekund

Sammenkoblet alarm

AV

3 pip hvert 4. sekund

Testmodus

1 blink hver 1. s

3 pip hvert 4. sekund

Til Test/Hush-knappen slippes

Trådløs sammenkoblingstest

AV

Kontinuerlig 3 pip hver 4. s

25 s

Stillemodus

Blinker hver 8. s

AV

10 min

Lav batterimodus

Blinker hvert 48. sekund

1 lydsignal hver 48. s

Slutten på levetiden: skift ut røykvarsleren

Feilmodus

2 blink hvert 48. sekund

2 pip hver 48. s

Til feilen er fjernet

Utsettingsmodus

Lavt batterinivå

Blinker hver 24. s

AV

10 timer

Feil

2 blink hvert 24. sekund

AV

10 timer

Alarmminne

Blinker hvert 48. sekund

AV

10 timer

MERK: For alle driftsmoduser blinker LED rødt.

* For lokale røykvarslere blinker alle røde LED-er, mens for lokale temperaturalarmer blinker bare den røde standby-LED-en.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.