DUG_SmartSensor dør/vindu trådløs_WH-00

Bytte batteriene

Slik bytter du batteriene:
  1. Fjern primærdelen fra bunnplaten ved å skyve den oppover.
  2. Skru av batteridekselet med en skrutrekker.
  3. Bytt ut batteriet med riktig polaritet.
  4. Installer batteridekselet på nytt og trekk til skruen med en skrutrekker.
    LED-en blinker grønt sju ganger, og slutter deretter å blinke.
  5. Installer primærdelen på bunnplaten ved å skyve den ned.
    VIKTIG: Kast brukte batterier i henhold til lovpålagte forskrifter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?