DUG_SmartSensor dør/vindu trådløs_WH-00

Fjerning av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet.
  1. Trykk på -symbolet på startskjermen.
  2. Trykk på Enheter > Vindus-/dørsensor > Slett (A).
    TIPS: I tillegg kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet ved å trykke på fanen Kontroll Vindus-/dørsensor > Enhetsinnstillinger > Slett (A).
  3. Les bekreftelsesmeldingen, og trykk på Ok for å fjerne sensoren fra Wiser-systemet på neste skjerm.
    MERK:
    • Hvis du fjerner sensoren, blir den tilbakestilt. Etter tilbakestilling blinker LED gult for å vise at sensoren er klar for paring.

    • Hvis det oppstår problemer under paring eller tilbakestilling av sensoren, se Tilbakestilling av enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?