DUG_SmartSensor dør/vindu trådløs_WH-00

Tilbakestilling av enheten

Du kan tilbakestille sensoren til fabrikkinnstillingene manuelt.
For å tilbakestille sensoren:
  1. Fjern primærdelen fra bunnplaten ved å skyve den oppover.
  2. Trykk raskt på funksjonstasten 3 ganger (<0,5 s), og trykk deretter lenge på funksjonstasten én gang (>10 s), LED-en blinker rødt etter 10 s, og slipp deretter funksjonstasten.
    Når sensoren er tilbakestilt, slutter LED-en å blinke. Deretter starter sensoren på nytt og blinker grønt i noen sekunder.
    MERK: Etter tilbakestilling slås LED-en av for å spare batteriet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?