DUG_SmartSensor dør/vindu trådløs_WH-00

Identifisering av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du identifisere sensoren blant de andre tilgjengelige enhetene i rommet.
  1. På startskjermen trykker du på .
    MERK: Vekk sensoren (trykk på funksjonstasten).
  2. Trykk på Enheter > Vindus-/dørsensor > Identifiser (A).
    TIPS: I tillegg kan du identifisere sensoren ved å trykke på fanen Kontroll Vindus-/dørsensor > Enhetsinnstillinger > Identifiser (A).
    MERK: Sensor-LED blinker for å identifisere sensoren, og den fortsetter å blinke grønt til du trykker på OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?