7FR02-0495-01

Réglage initial de l’horloge

L’image ci-dessous illustre comment régler l’horloge à la mise sous tension de l’appareil ou après une coupure d’électricité. Pour régler l’horloge pendant le fonctionnement normal, voir Configuration de l’appareil.
NOTE: La saisie du mot de passe n’est requise que pour les appareils qui prennent en charge un mot de passe.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?