7FR02-0495-01

Codes de diagnostic

Si la combinaison du rétroéclairage et de l’icône erreur/alerte indique une erreur ou une anomalie, naviguez jusqu’à l’écran de diagnostic et recherchez le code de diagnostic. Si le problème persiste après que vous avez suivi les instructions dans le tableau, contactez le support technique.

Code de diagnostic *

Description

Solution possible

Afficheur à cristaux liquides non visible.

Réglez le contraste de l’afficheur à cristaux liquides.

Les boutons-poussoirs ne répondent pas.

Éteignez puis rallumez l’appareil.

101

Le mesurage s’arrête en raison d’une erreur EEPROM.

Appuyez sur OK pour afficher la consommation d’énergie totale.

Entrez en mode configuration et sélectionnez Reset Config.

102

Le mesurage s’arrête en raison d’une table d’étalonnage manquante.

Appuyez sur OK pour afficher la consommation d’énergie totale.

Entrez en mode configuration et sélectionnez Reset Config.

201

Le mesurage continue.

Non-concordance entre réglages de fréquence et mesures de fréquence.

Corrigez les réglages de fréquence selon la fréquence nominale du réseau électrique.

202

Le mesurage continue.

Non-concordance entre réglages de câblage et entrées de câblage.

Corrigez les réglages de câblage selon les entrées de câblage.

203

Le mesurage continue.

La séquence de phase est inversée.

Vérifiez les connexions de câble et corrigez les réglages de câblage si nécessaire.

204

Le mesurage continue.

L’énergie totale active est négative en raison de connexions de tension et de courant incorrectes.

Vérifiez les connexions de câble et corrigez les réglages de câblage si nécessaire.

205

Le mesurage continue.

La date et l’heure ont été remises à zéro en raison d’une coupure de courant.

Réglez la date et l’heure.

206

Le mesurage continue.

Impulsion manquante du fait d’une surcharge de la sortie à impulsions d’énergie.

Vérifiez les réglages de sortie à impulsions d’énergie et corrigez si nécessaire.

207

Le mesurage continue.

Fonctionnement anormal de l’horloge interne.

Éteignez et rallumez l’appareil, puis réglez la date et l’heure.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?