Ajout d’un appareil série EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724 à un site
- Lancez ION Setup en mode Network.
- Cliquez avec le bouton droit sur l’icône du site et sélectionnez Insert Item.
- Sélectionnez Device puis cliquez
sur OK. La boîte de dialogue New Device s’affiche.
- Entrez un nom descriptif pour votre appareil dans la boîte de dialogue Name (par exemple « EM3224 »).
- Sélectionnez PowerLogic EM3000 Series Energy Meter dans la liste déroulante pour Type.
- Sélectionnez Unit ID et attrivuez une valeur comprise entre 1 et 247.
- Dans Group, sélectionnez le
groupe auquel vous souhaitez affecter l’appareil dans la liste
déroulante, puis cliquez sur OK pour revenir
au Network Viewer.NOTE:
-
Vous devrez peut-être modifier l’option de modèle si les écrans de configuration du compteur ne reflètent pas correctement votre Type de compteur.
- La boîte de dialogue de l’onglet Display met en évidence les options de modèle Template Options actuelles une fois la communication avec l'appareil établie. Sélectionnez le paramètre Template Options (Default / METSEEM3122 / METSEEM3224 / METSEEM3322 / METSEEM3424 / METSEEM3724) de l’appareil, puis cliquez sur OK pour revenir au Network Viewer.
-