7FR02-0495-01

Configuration des paramètres d’horloge (date/heure)

Dans l’écran Clock, configurez la date et l’heure de l’horloge interne d’un appareil et synchronisez la date et l’heure des appareils de votre système avec votre station de travail à l’aide.
NOTE: Lorsque l’alimentation de votre appareil est coupée, il se peut qu’une boîte de dialogue vous invite à réinitialiser la date et l’heure.
  1. Double-cliquez sur Clock pour ouvrir la boîte de dialogue affichant la liste des paramètres.
  2. Sélectionnez un paramètre et cliquez sur Edit pour ouvrir la boîte de dialogue de configuration correspondante.

    Paramètres

    Options

    Description

    Device

    Meter Date

    Meter Time

    Sélectionnez la date et l’heure de l’appareil.

    NOTE: Le paramètre Device affiche Update to avec la date et l’heure qui seront envoyées au compteur.

    Sync to

    UTC (Universal Coordinated Time)

    • Device time zone

       : Non applicable

    L’heure UTC est identique à l’heure de Greenwich (GMT). L’heure d’été et les fuseaux horaires ne s’appliquent pas à l’heure UTC.

    PC Standard Time (No DST)

    • Device time zone

      • Same as this PC

      • Behind this PC

        • Time Offset

      • Ahead of this PC

        • Time Offset

    L’heure standard du PC est l’heure sur votre ordinateur sans application de l’heure d’été. Si l'appareil que vous programmez se trouve dans un fuseau horaire différent de celui de votre ordinateur, sélectionnez la correction appropriée.

    Sélectionnez le décalage en heures (0 à 23) et en minutes (0, 15, 30, 45). Pour le fuseau horaire en amont de ce PC, l’heure est affichée avec le signe « + » (exemple : +6h45min) et le fuseau horaire en aval du PC, l’heure est affichée avec le signe « – » (exemple : –6h45min).

    PC Local Time (DST if applicable)

    • Device time zone

      • Same as this PC

      • Behind this PC

        • Time Offset

      • Ahead of this PC

        • Time Offset

    L’heure locale du PC est l’heure de votre ordinateur à laquelle l’heure d’été est appliquée. Si l'appareil que vous programmez se trouve dans un fuseau horaire différent de celui de votre ordinateur, sélectionnez la correction appropriée.

    Sélectionnez le décalage en heures (0 à 23) et en minutes (0, 15, 30, 45). Pour le fuseau horaire en amont de ce PC, l’heure est affichée avec le signe « + » (exemple : +6h45min) et le fuseau horaire en aval du PC, l’heure est affichée avec le signe « – » (exemple : –6h45min).

    Synchronization Time

    Heure et date de synchronisation du compteur.

  3. Cliquez sur OK, puis cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.
    NOTE: Lorsque les modifications ne sont pas enregistrées sur l’appareil, la barre d’état en bas à gauche affiche Download Incomplete.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?