990-5913D-006

Conexión de los cables de señalización al SAI Galaxy VS

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación para garantizar un aislamiento suficiente.
NOTA: Utilice cables de señalización doblemente aislados. Los cables de señalización deben tener un valor nominal mínimo de 600 V.
  1. Instale el sensor de temperatura suministrado con el SAI en la parte superior del armario de baterías clásicas.
    ADVERTENCIA
    Peligro de incendio
    Coloque el sensor de temperatura como se describe para garantizar que las mediciones de temperatura sean correctas.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. Pase los cables del sensor de temperatura de la batería por la parte inferior del armario de baterías clásicas hasta el SAI y realice la conexión como se indica.
    NOTA: Con el SAI se proporciona un sensor de temperatura. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea adquirir otro sensor de temperatura (0J-0M-1160).
    NOTA: Los cables del sensor de temperatura de las baterías se consideran de Class 2 y SELV. Los circuitos de Class 2 y SELV se deben aislar doblemente de los circuitos primarios.
  3. Retire la cubierta del disyuntor de batería.
  4. Conexión de los cables de señalización al disyuntor de batería:
    1. Conecte los cables de señalización al conmutador AUX.
    2. Conecte los cables de señalización a la bobina de desconexión de baja tensión.
    3. Pase los cables de señalización a través de la abertura inferior del disyuntor de batería.
  5. Pase los cables de señalización por detrás del disyuntor de batería y hasta la parte inferior del armario de baterías clásicas.

    Vista posterior del disyuntor de batería

  6. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
  7. Conecte los cables de señalización al SAI, como se muestra.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?