990-5913D-019

Galaxy VS UPS에 신호 선 연결

주의: 신호 선이 충분히 격리되도록 전원 케이블과 분리하여 배선합니다.
주의: 이중 절연 신호 선을 사용합니다. 신호 케이블의 최소 정격은 600V이어야 합니다.
  1. 제공된 온도 센서를 일반형 배터리 캐비닛 상단의 UPS에 설치합니다.
    경고
    폭발 위험
    올바른 온도 측정을 위해 설명한 대로 온도 센서를 배치하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. 일반형 배터리 캐비닛 하단을 통해 배터리 온도 센서 케이블을 UPS에 그림과 같이 연결합니다.
    주의: 온도 센서 한 개가 UPS와 함께 제공됩니다. 온도 센서(0J-0M-1160)를 추가로 구입하려면 Schneider Electric에 문의하십시오.
    주의: 배터리 온도 센서 케이블은 Class 2SELV로 간주 됩니다. Class 2SELV 회로는 주 전기 회로망에서 이중으로 차단되어야 합니다.
  3. 배터리 차단기에서 커버를 제거합니다.
  4. 신호 선을 배터리 차단기에 연결:
    1. AUX 스위치에 신호 케이블을 연결합니다.
    2. 저전압 트립 코일에 신호 케이블을 연결합니다.
    3. 배터리 차단기의 하단 입구를 통해 신호 선을 밖으로 배선합니다.
  5. 배터리 차단기 후방 및 일반형 배터리 캐비닛 하단을 통해 신호 선을 밖으로 배선합니다.

    배터리 차단기 후면 모습

  6. 배터리 차단기에 커버를 다시 설치합니다.
  7. 그림에 표시된 대로 UPS에 신호 선을 연결합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?