990-5913E-006

Instalación final

  1. Instale las placas protectoras provistas en las partes frontal, posterior y laterales del armario de baterías clásicas.
    NOTA: Retire las placas de protección solo cuando siga el procedimiento de desmantelamiento o traslado del armario de baterías clásicas. Para obtener más información, consulte Desmantelamiento o traslado del armario de baterías clásicas a una nueva ubicación.
  2. Cierre las puertas. En los modelos GVSCBC10A2 y GVSCBC10B2, utilice dos tornillos para cerrar la puerta izquierda.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?