990-5913E-037

最终安装

  1. 将随附的踢板安装在标准电池柜前后和左右两侧。
    注: 拆下踢板时必须按照规定步骤拆除或移动标准电池柜。有关详细信息,请参见拆除标准电池柜或将其移至新位置
  2. 关闭柜门。在 GVSCBC10A2 和 GVSCBC10B2 上,使用两个螺钉关闭左侧柜门。

    GVSCBC10A2、GVSCBC10B2

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.