990-5913D-012

Dernières étapes d'installation

  1. Installez les bandeaux (fournis) à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de l'armoire batterie classique.
    NOTE: Retirez les bandeaux uniquement lorsque vous suivez la procédure de démantèlement ou de déplacement de l'armoire batterie classique. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Démantèlement ou déplacement de l'armoire batterie classique à un nouvel emplacement.
  2. Fermez la ou les portes. Sur les modèles GVSCBC10A2 et GVSCBC10B2, installez deux vis pour fermer la porte de gauche.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?