信号ケーブルのGalaxy VL UPSへの接続
注記: 信号ケーブルは電源ケーブルから切り離して配線し、十分な絶縁を確保してください。
注記: 二重絶縁信号ケーブルを使用してください。最小定格が600
Vの信号ケーブルを使用してください。
- UPSに付属している温度センサー0M-1160を、クラシックバッテリーキャビネットの上部に取り付けます。
- バッテリー温度センサーのケーブルをクラシックバッテリーキャビネットの底部を通してUPSに配線し、以下のように接続します。
- バッテリーブレーカーのカバーを取り外します。
- 以下の手順で、信号ケーブルをバッテリーブレーカーに接続します。
- 信号ケーブルをAUXスイッチに接続します。
- 信号ケーブルを不足電圧トリップコイルに接続します。
- 信号ケーブルをバッテリーブレーカー底部の開口部に通して配線します。
- 信号ケーブルを、バッテリーブレーカーの背面からクラシックバッテリーキャビネット底部を通して配線します。
- バッテリーブレーカーにカバーを再度取り付けます。
- UPSで信号ケーブルを以下のように接続します。