将信号线连接至 Galaxy VL UPS
注: 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。
注: 使用双重隔离的信号线。信号线的额定值必须至少为
600 V。
- 在标准电池柜的顶部安装 UPS 随附的温度传感器 0M-1160。
- 将电池温度传感器线缆从标准电池柜底部接入并连接到 UPS(如图所示)。
- 取下电池断路器的盖板。
- 将信号线连接至电池断路器:
- 将信号线连接至辅助开关。
- 将信号线连接至欠压跳闸线圈。
- 将信号线从电池断路器底部开口穿出。
- 将信号线从电池断路器后通过标准电池柜底部穿出。
- 重新装回电池断路器的盖板。
- 如下图所示,连接 UPS 内的信号线。
警告