990-5913E-004

Slut signalkablerne til Galaxy VL UPS'en

BEMÆRK: Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering.
BEMÆRK: Brug dobbeltisolerede signalkabler. Signalkablerne skal være klassificeret til minimum 600 V.
  1. Installer temperatursensoren(erne) 0M-1160, der følger med UPS'en, øverst i det klassiske batteriskab.
    ADVARSEL
    Brandfare
    Placer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.
    Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. Før kablerne til batteritemperatursensoren gennem bunden af det klassiske batteriskab til UPS'en, og tilslut dem som vist.
    BEMÆRK: Der følger to temperaturfølere med UPS'en.
    BEMÆRK: Kablerne til temperatursensoren betragtes som Class 2 og SELV. Class 2 og SELV -kredsløb skal være dobbeltisoleret fra det primære kredsløb.
  3. Fjern dækslet på batteriafbryderen.
  4. Slut signalkablerne til batteriafbryderen:
    1. Slut signalkablerne til meldekontakten.
    2. Slut signalkablerne til underspændingsudløserspolen.
    3. Før signalkablerne ud gennem den nederste åbning i batteriafbryderen.
  5. Før signalkablerne fra bagsiden af batteriafbryderen og ud gennem bunden af det klassiske batteriskab.

    Batteriafbryderen set bagfra

  6. Geninstaller dækslet på batteriafbryderen.
  7. Tilslut signalkablerne i UPS'en som vist.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.