990-91379G-019

런타임 보정 테스트 시작

이 기능은 예상 잔여 배터리 런타임 값을 보정하는 데 사용됩니다. 이 테스트에서 UPS는 배터리 작동으로 전환되고 배터리는 DC 저전압 경보 수준까지 방전됩니다. 부하에 대해 경과된 시간 및 정보를 기준으로 배터리 용량이 계산되고 예상 런타임이 보정됩니다.

Schneider Electric은 초기 가동, 배터리 교체 시 또는 배터리 솔루션에 변경 내용이 있을 때 런타임 보정 테스트를 수행할 것을 권장합니다.

주의 사항
장비 손상 위험
  • 런타임 보정 테스트 중에 배터리 용량은 매우 낮은 수준이 되므로 입력 전원 정전 발생 시 부하를 지원할 수 없게 됩니다.
  • 배터리 용량이 DC 저전압 경보 수준까지 방전되면 보정 후 완전히 충전될 때까지 배터리 부족 런타임이 발생합니다.
  • 반복된 배터리 테스트 또는 보정은 서비스 수명에 영향을 끼칩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

필수 구성 요소:

  • 위험 알람이 없습니다.

  • 배터리가 100% 충전 상태여야 합니다.

  • 테스트 중에 부하율이 10% 이상이어야 하고 20% 이상 변동되지 않아야 합니다. 예: 테스트 시작 시 부하율이 30%인 경우 테스트 도중 부하율이 24% 미만으로 떨어지거나 36% 이상 올라가면 테스트가 중단됩니다.

  • 바이패스 공급이 가능해야 합니다.

  • 작동 모드는 정상 작동, eConversion 또는 ECO 모드여야 합니다.

  • 시스템 작동 모드는 인버터, eConversion 또는 ECO 모드여야 합니다.

  1. 홈 화면에서 메뉴 버튼을 누릅니다.
  2. 유지보수 > 런타임 보정 > 보정 시작을 선택합니다.
  3. 확인 화면에서 확인을 누릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.