990-91379G-019

사용자 인터페이스 개요

디스플레이

홈 화면 개요

  1. 홈 버튼 - 홈 화면으로 돌아가려면 아무 화면에서 이 버튼을 누릅니다.

  2. 주 메뉴 버튼 - 메뉴에 액세스하려면 아무 화면에서 이 버튼을 누릅니다.

  3. 모형도 버튼 - 모형도에 액세스하려면 아무 화면에서 이 버튼을 누릅니다.

  4. 알람 상태 기호 - 활성 알람 로그에 액세스하려면 아무 화면에서 이 버튼을 누릅니다.

홈 화면의 출력 또는 배터리 필드를 누르면 상세 측정 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.

모형도

모형도는 시스템 구성에 맞게 조정되며, 여기에 보이는 모형도는 하나의 예입니다.

단일 UPS 시스템 - 이중 입력 전원 예

모형도의 녹색 전원선(그림에서는 회색)은 UPS 시스템의 전력 흐름을 보여줍니다. 활성 모듈(인버터, 정류기, 배터리, 스태틱 스위치 등)은 녹색으로 표시되고 비활성 모듈은 검은색으로 표시됩니다. 빨간색으로 표시된 모듈은 작동하지 않거나 알람 상태인 모듈입니다.

주의: 모니터링을 위해 더 많은 배터리 차단 장치가 연결되고 구성된 경우 모형도에는 하나의 배터리 차단 장치 BB만 표시됩니다. 하나 이상의 모니터링되는 배터리 차단 장치가 닫힘 위치에 있는 경우 모형도의 BB는 닫힘으로 표시됩니다. 모니터링되는 배터리 차단 장치가 모두 열림 위치에 있는 경우 모형도의 BB는 열림으로 표시됩니다.

병렬 시스템용 모형도에서 회색 UPS를 누르면 UPS 레벨의 모형도가 표시됩니다.

병렬 시스템 - 개별 UIB 및 SSIB가 포함된 이중 입력 전원 예

알람 상태 기호

디스플레이의 오른쪽 상단 모서리에 있는 알람 상태 기호(그림에서 회색)는 UPS 시스템의 알람 상태에 따라 변경됩니다.

녹색: UPS 시스템에 알람이 없습니다.
파란색: UPS 시스템에 정보 알람이 있습니다. 알람 상태 기호를 눌러 활성 알람 로그를 확인하십시오.
노란색: UPS 시스템에는 경고 알람이 있습니다. 알람 상태 기호를 눌러 활성 알람 로그를 확인하십시오.
빨간색: UPS 시스템에 위험 알람이 있습니다. 알람 상태 기호를 눌러 활성 알람 로그를 확인하십시오.

메뉴 트리

주 메뉴

일부 메뉴는 이 설명서에 설명된 것보다 더 많은 하위 메뉴를 포함하고 있습니다. 이러한 하위 메뉴는 회색으로 표시되며 Schneider Electric에서 원치 않는 부하 영향을 방지하기 위해 사용하는 전용입니다. 또한 특정 UPS 시스템에 관련이 없거나 아직 출시되지 않은 경우 다른 메뉴 항목도 회색으로 표시되거나 디스플레이에 나타나지 않을 수 있습니다.

상태의 하위 메뉴

  • 상태 - 시스템 상태 정보 보기를 참조하십시오.

    • 입력

    • 출력

    • 바이패스

    • 배터리

    • 온도

    • 파워모듈

    • 최대 수요 전력 감소

    • 병렬*

제어의 하위 메뉴

구성의 하위 메뉴

유지보수의 하위 메뉴

통계의 하위 메뉴

  • 통계

    • 전기 절감량

      • 설정

      • 시뮬레이션

정보의 하위 메뉴

  • 정보

    • UPS

    • 디스플레이

    • 통합 네트워크 관리카드(NMC)

    • 옵션 네트워크 관리 카드(NMC)

SLC(시스템 레벨 컨트롤러) 및 UC(장치 컨트롤러) 개요

  1. 인버터 ON/OFF 버튼

  2. USB 포트*

  3. 범용 I/O*

  4. Modbus 포트*

  5. USB Micro-B 포트*

  6. 네트워크 포트*

  7. 재설정 버튼*

  8. 상태 LED*

  9. 디스플레이 전원 공급

  10. 디스플레이 포트

  11. 서비스 포트*

  12. 외부 포트

  13. 향후 사용 목적

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.