990-91379G-019

USB 장치를 통한 UPS 설정 복원

주의: UPS는 최초에 동일한 UPS로부터 저장된 설정만 허용할 수 있습니다. 다른 UPS에서 저장된 설정은 다시 사용할 수 없습니다.
설정은 UPS가 유지보수 바이패스 작동이거나 꺼짐 모드인 경우에만 복원됩니다.
주의: 시퀀스 종료 마지막에 장치 입력 차단 장치 UIB를 열지 마십시오. 그럴 경우 디스플레이의 전력이 차단됩니다.
주의: 이 절차 중에는 배터리 차단 장치를 닫아 두는 것이 좋습니다.
  1. 제어 > 안내 시퀀스 > UPS 시스템 종료 또는 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 종료를 선택하고 디스플레이에 나타나는 단계를 따릅니다.
  2. 구성 > 저장/복원을 선택합니다.
  3. 전면 도어를 엽니다.
  4. USB 장치를 UPS의 USB 포트 중 하나에 삽입합니다.
  5. 복원을 눌러 USB 장치에서 저장된 UPS 설정을 실행합니다. 시스템 레벨 컨트롤러가 자동으로 재부팅될 때까지 대기합니다.
    주의: 복원 프로세스가 완료될 때까지 USB 장치를 제거하지 마십시오.
  6. 제어 > 안내 시퀀스 > UPS 시스템 시작 또는 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 시작을 선택하고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?