Een kalibratietest van de autonomietijd starten
Deze functie is nuttig voor kalibratie van de geschatte resterende autonomietijd van de batterij. In deze test schakelt de UPS over op batterijbedrijf en worden de batterijen ontladen tot het lage DC-waarschuwingsniveau. Op basis van de verstreken tijd en gegevens over de belasting kan de batterijcapaciteit worden berekend en de geschatte autonomietijd worden gekalibreerd.
Schneider Electric raadt aan om een kalibratietest van de autonomietijd uit te voeren tijdens het inbedrijfstellen, wanneer de batterijen worden vervangen, of wanneer de batterijoplossing wordt gewijzigd.
| LET OP | 
|---|
| 
                      risico op beschadiging van apparatuur 
                     
 Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur. 
                   | 
               
Vereisten:
- 
                  
Geen kritieke alarmen aanwezig.
 - 
                  
De batterijen moeten 100% opgeladen zijn.
 - 
                  
Het belastingspercentage moet ten minste 10% zijn en mag tijdens de test niet meer dan 20% veranderen. Voorbeeld: Als het belastingspercentage aan het begin van de test 30% is, wordt de test afgebroken wanneer het belastingspercentage tijdens de test minder dan 24% of meer dan 36% wordt.
 - 
                  
De bypassvoeding moet beschikbaar zijn.
 - 
                  
De bedrijfsmodus moet in normaal bedrijf, eConversion of ECO-modus staan.
 - 
                  
De systeembedrijfsmodus moet in omvormerbedrijf, eConversion of ECO-modus staan.
 
- Tik in het beginscherm op de menuknop.
 - Selecteer .
 - Tik op OK op het bevestigingsscherm.