990-91386-017

Installazione delle batterie nell'armadio delle batterie vuoto

AVVERTIMENTO
gestione apparecchiatura inappropriata
Non spostare l'armadio delle batterie una volta installate le batterie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Posizionare le batterie sui ripiani nell'armadio delle batterie vuoto e collegarle tra loro.
    NOTA: Non coprire i fori negli angoli dei ripiani destinati al passaggio dei cavi tra i ripiani stessi.

    Ingresso dei cavi dal basso Installazione con un kit interruttore delle batterie

    Ingresso dei cavi dall'alto Installazione senza kit interruttore delle batterie

  2. Annotare la configurazione delle batterie sull'etichetta nell'armadio delle batterie vuoto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?