990-91386-022

Batterijen in de lege batterijbehuizing plaatsen

WAARSCHUWING
onverwacht hanteren van apparatuur
De batterijbehuizing mag niet worden verplaatst, nadat de batterijen zijn geïnstalleerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Plaats de batterijen op de planken in de lege batterijbehuizing en sluit de batterijen onderling aan.
    OPMERKING: Houd de gaten in de hoeken van de planken vrij, zodat de kabels tussen de planken kunnen worden gelegd.

    Installatie met kabelinvoer aan de onderkant met batterijschakelaarset

    Installatie met kabelinvoer aan de bovenkant zonder batterijschakelaarset

  2. Noteer de batterijconfiguratie op het label in de lege batterijbehuizing.
QR code for this page

Was dit nuttig?