990-91460B-007

Διαδικασία εγκατάστασης για το Galaxy VL UPS με ερμάριο κάτω εισόδου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια σήματος μπορούν να δρομολογηθούν μέσω του κάτω πίνακα εισόδου και να συνδεθούν στο UPS.
  1. Εγκαταστήστε το Seismic Anchoring με το Galaxy VL UPS (Επιλογή).
  2. Εγκατάσταση του ερμάριου κάτω εισόδου με το Galaxy VL UPS.
  3. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια σήματος και να ολοκληρώσετε την υπόλοιπη εγκατάσταση του UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;