990-91460C-006

Procedimiento de instalación del SAI Galaxy VL con armario con entrada por la parte inferior

NOTA: Todos los cables de alimentación y de señal pueden guiarse a través del armario con entrada por la parte inferior y conectarse en el SAI.
  1. Instalación del anclaje antisísmico con el SAI Galaxy VL (opcional).
  2. Siga uno de estos procedimientos:
  3. Siga el manual de instalación del SAI de cómo conectar los cables de alimentación y de señal del armario con entrada por la parte inferior en el SAI y para completar el resto de la instalación del SAI.
Para obtener información sobre cómo desmantelar o trasladar el armario con entrada por la parte inferior una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del armario con entrada por la parte inferior a una nueva ubicación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?