空のバッテリーキャビネットをケーブル配線用に準備する(上部入線)
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーにドリルやパンチで穴を開けないでください。また、キャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- 10個のネジを外してバッテリーブレーカープレートを取り外します。これらのネジはこれ以降の手順で使用するため、安全な場所に保管します。
- 取り外したバッテリーブレーカープレートを最上部のラックに取り付け、ネジで固定します。
- 電源ケーブル(下図のa)と信号ケーブル(下図のb)の配線口カバーを取り外します。
- ドリルまたはパンチを使用して、配線口カバーに電源ケーブルと信号ケーブル用の穴を開けます。
- 配線口カバーを元に戻します。
危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険ケーブルを損傷させる可能性のある鋭利な物は、必ず取り除いてください。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。