990-91386-018

バッテリーの要件

バッテリータイプ VRLA
最小可燃性定格 HB
バッテリーラック バッテリーブレーカーキットを取り付ける上部入線の場合または下部入線の場合:4個(サイズ:1280 x 765 mm)
バッテリーブレーカーキットを取り付けない上部入線の場合:5個(サイズ:1280 x 765 mm)
ラックあたりの最大重量 650 kg
キャビネットあたりの最大重量 3250 kg
バッテリーラック間の高さ 340 mm
バッテリーの最大の高さ(バッテリー端子を含む) 240 mm
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.