990-91376B-006

Interconexión del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  1. Encaje el SAI junto al armario de derivación de mantenimiento. Alinee con el anclaje antisísmico, si está presente.
  2. Baje las patas niveladoras delantera y posterior del armario de derivación de mantenimiento y del SAI con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Las ruedas no deben entrar en contacto con el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el armario esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  3. Interconecte el armario de derivación de mantenimiento y el SAI en la parte frontal con tornillos como se muestra.
  4. Instale el soporte superior. El soporte superior se había quitado antes del lateral del armario de derivación de mantenimiento.
  5. Abra la puerta interior en el SAI.
  6. Quite los dos tornillos especiales del SAI y utilícelos para la interconexión posterior entre el armario de derivación de mantenimiento y el SAI como se muestra.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?