990-91376D-006

Instale las barras colectoras entre el SAI y el armario de derivación de mantenimiento en el sistema con suministro de red simple.

Las barras colectoras y las piezas del aislante se suministran en un kit con el armario de derivación de mantenimiento. El código de las piezas que se muestran en las ilustraciones están impresos en las piezas. Utilice los tornillos M8x30 que se suministran y aplique un par de apriete de 17,5 Nm.

  1. Instale las barras colectoras neutras, las barras colectoras de CC, la pieza del aislante y la barra colectora de conexión a tierra.

    Vista frontal del SAI

  2. Instale las barras colectoras de entrada y la pieza del aislante.

    Vista frontal del SAI

  3. Instale las barras colectoras de salida y las piezas del aislante.

    Vista frontal del SAI

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?