990-91376E-006

Preparación del SAI para la conexión de la barra colectora interna

  1. Solo para el sistema de conexión a tierra HRG: Retire y descarte los dos cables preconectados que conectan el terminal E del contacto equipotencial a la barra colectora de conexión a tierra.
  2. Vuelva a colocar la barra colectora de conexión a tierra en el SAI:
    1. Desconecte el cable de CEM, el soporte del cable de CEM y los cables equipotenciales de la barra colectora de conexión a tierra. Observe la conexión de los cables en la barra colectora de conexión a tierra.
    2. Retire y descarte la barra colectora de cobre.
    3. Mueva la barra colectora de conexión a tierra a la nueva posición.
    4. Sujete el soporte del cable de CEM y tire suavemente del extremo del cable de CEM para extender su longitud. Vuelva a conectar el cable de CEM a la barra colectora de conexión a tierra.
    5. Conecte de nuevo los cables equipotenciales a la barra colectora de conexión a tierra.
  3. Solo para el sistema de conexión a tierra HRG: Conecte una impedancia externa entre el terminal E del terminal del contacto equipotencial y la barra colectora de conexión a tierra, según el artículo 250.36 de NEC 2014.
  4. Solo para SAI con la caja de plástico como pieza separada: Doble las solapas de la zona M hacia arriba en la caja de plástico. Es necesario para que haya espacio para las barras colectoras internas entre el armario de derivación de mantenimiento y el SAI. Omita este paso si la caja está integrada en la puerta interior del SAI. La caja integrada no necesita modificaciones para encajar con las barras colectoras internas.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.