990-91376B-006

Instalación final

  1. Solo para suministro de red con dos entradas: Añada las etiquetas para SSIB, los indicadores luminosos y la etiqueta de diagrama en el armario de derivación de mantenimiento. Las etiquetas se suministran con este manual.

    Suministro de red simple principal

    Suministro de red con dos entradas

  2. Añada la etiqueta 885-91965 (suministrada con el SAI) en el armario de derivación de mantenimiento.
  3. Solo para anclaje antisísmico: Instale el soporte de anclaje antisísmico frontal en el armario de derivación de mantenimiento y en el SAI. Monte los soportes antisísmicos frontales en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje antisísmico frontal es de ø14 mm. El requisito mínimo es hardware de grado 8.8 de resistencia M12.
  4. Cierre la puerta frontal del armario de derivación de mantenimiento.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?