990-91380H-005

Anschließen der Leistungskabel in USV-Systemen über 45 kAIC/kA Icw

HINWEIS: Wenn in Ihrer Installation ein Kontrollschalter-Kit für Li-Ionen-Batterien (GVLOPT005) enthalten ist, müssen Sie dieses installieren, bevor Sie die Leistungskabel an die USV anschließen. Folgen Sie den Anweisungen im Installationshandbuch, das mit dem Kontrollschalter-Kit für Li-Ionen-Batterien mitgeliefert wurde.

Verwenden Sie für dieses Verfahren den Satz 0H-1816.

  1. Entfernen Sie die transparenten Kunststoffschützer von den Sammelschienen. Bewahren Sie sie für den Wiedereinbau nach dem Kabelanschluss auf.
  2. Entfernen Sie die Kunststoffbox, um den Zugang zu erleichtern. Bewahren Sie sie für den Wiedereinbau nach dem Kabelanschluss auf.
  3. Nur bei Systemen mit zweifachem Netzanschluss: Entfernen Sie die Schienen für einfachen Netzanschluss.
    HINWEIS: Bewahren Sie die drei Schienen für einfachen Netzanschluss auf. Sie werden für Tests während der Inbetriebnahme der USV benötigt.

    Vorderansicht der USV

  4. Entfernen Sie die beiden obersten Leistungsmodule und die Füllplatte ganz links:
    1. Entfernen Sie die Schrauben oben und unten am Leistungsmodul und drücken Sie den Entriegelungsschalter.
    2. Ziehen Sie das Leistungsmodul zur Hälfte heraus. Ein Sperrmechanismus verhindert, dass das Leistungsmodul ganz herausgezogen wird.
    3. Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Entriegelungstaste oben am Leistungsmodul drücken, und nehmen Sie das Leistungsmodul heraus.
    VORSICHT
    Schwerlast.
    Leistungsmodule sind schwer (38 kg (83,77 lbs)) und müssen von zwei Personen angehoben werden.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  5. Montieren Sie mithilfe der mitgelieferten Schrauben die drei Halterungen und die beiden Isolatoren im Fach. Beachten Sie, dass die Schrauben von unterhalb des Fachs an den Halterungen angebracht werden.
  6. Montieren Sie mithilfe der mitgelieferten Schrauben die sechs Halterungen an der Rückseite und an der rechten Seite der Isolatoren. Die Halterungen verbinden die Isolatoren mit den Schienen. Die Halterung wird bei der Installation des Netzkabels an der Stromschiene befestigt.
  7. Schließen Sie die Leistungskabel in der beschriebenen Reihenfolge an. Bringen Sie die Kabelschuhe wie abgebildet an den Schienen an.
    1. Schließen Sie die PE-Kabel/die Geräte-Erdung (EGC) an.
    2. Schließen Sie die DC-Kabel (DC+, DC-) an.
    3. Schließen Sie die Eingangskabel an. Achten Sie darauf, die L2- und L3-Leistungskabel sowohl durch die Schiene als auch durch die Halterung zu führen.
    4. Nur bei Systemen mit zweifachem Netzanschluss: Schließen Sie die Bypass-Kabel an. Achten Sie darauf, die L2- und L3-Leistungskabel sowohl durch die Schiene als auch durch die Halterung zu führen.
    5. Schließen Sie die Ausgangskabel an. Achten Sie darauf, die L2- und L3-Leistungskabel sowohl durch die Schiene als auch durch die Halterung zu führen.
    6. Nur für Dreileiter-Parallelsysteme: Verbinden Sie das Mittelspannungskabel des Wechselrichters mit der neutralen Sammelschiene. Verbinden Sie das Mittelspannungskabel des Wechselrichters zwischen den neutralen Sammelschienen der USV-Systeme im Parallelsystem. Bringen Sie das mitgelieferte Gefahren-Warnschild 885-92714 an der Innentür der USV an.
      GEFAHR
      Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
      • Die fest verdrahtete Wechselrichter-Mittelspannung zwischen den USV-Systemen steht auch dann unter Spannung, wenn die USV vom Parallelsystem getrennt und vollständig abgeschaltet ist.
      • Selbst wenn keine Spannung gemessen wird, kann es noch zu gefährlichen Spannungstransienten auf der neutralen Schiene kommen.
      • Zugang zum Bereich mit den E/A-Anschlüssen erfordert die vollständige Abschaltung des gesamten Parallelsystems und den Wechsel in den Bypass-Betrieb.
      Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

    Montage von Kabelschuh an Schiene

    1. Federscheibe – im Kit enthalten.

    2. Flache Unterlegscheibe (nicht mitgeliefert).

    VORSICHT
    Gefahr der Abtrennung von Kabelschuhen
    • Verwenden Sie beim Anbringen der Kabelschuhe an den Schienen die bereitgestellten Federscheiben wie in der Abbildung gezeigt.
    • Verbinden Sie die Kabelschuhe mit einem bzw. mit zwei Löchern wie in der Abbildung gezeigt mit den Schienen.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  8. Bringen Sie die Kunststoffbox in ihrer vorherigen Position wieder an.
  9. Befestigen Sie die Leistungskabel mit den mitgelieferten Kunststoffbefestigungen wie hier gezeigt. Passen Sie die Befestigungen so an die Leistungskabel an, dass diese eng nebeneinander liegen.
  10. Bringen Sie die transparenten Kunststoffschützer in ihrer vorherigen Position wieder an.
  11. Installieren Sie die beiden Leistungsmodule und die Füllplatte erneut.
VORSICHT
Stromschlaggefahr
Die transparenten Kunststoffschützer und die Kunststoffbox müssen wieder an der ursprünglichen Position angebracht werden, nachdem die Leistungskabel verlegt sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?