990-91380H-005

Anschließen der Signalkabel für die externe Synchronisierung

GEFAHR
GEFAHR VON STROMSCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGENENTLADUNG
Vergewissern Sie sich, dass an keiner der drei Signalklemmen der Platine für die externe Synchronisierung 0P4809 Spannung anliegt. Wenn die Kabel für die externe Synchronisierung installiert sind, können die Klemmen der Platine für die externe Synchronisierung 0P4809 unter Spannung stehen. Trennen Sie die Sicherungstrennvorrichtung an der Quelle, bevor Sie die transparente Schutzabdeckung entfernen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Kabelgröße und Sicherungstrennvorrichtung für externe Synchronisation

  Sicherung und Trennschalter an der Quelle Kennzeichnung des Sicherungsschalters Kabelgröße Kabelkanäle
IEC In = 2A, I.R = 65 kAiC Kennzahl für Sicherungstrennvorrichtung und USV-Nummer für externe Synchronisierung. 2 x 1,5 mm2
UL/NEC 2 x 16 AWG 0,5 Zoll

Die maximale Spannung für die externe Synchronisation ist gleich dem in den technischen Daten angegebenen Eingangsspannungsbereich. Die non-Class 2/non-SELV-Kabel für die externe Synchronisierung müssen für 600 V Wechselstrom ausgelegte Mantelleitungen sein.

  1. Entfernen Sie die durchsichtige Schutzabdeckung von der Platine für externe Synchronisierung 0P4809. Die Platine für externe Synchronisierung 0P4809 befindet sich an der Rückseite der Frontplatte.
  2. Schließen Sie die Kabel für die externe Synchronisierung an die Platine für externe Synchronisierung 0P4809 und die Anschlüsse J8309 und J8310 an. Siehe Kabelführung in der Abbildung. Schließen Sie die externe Synchronisierung wie für Ihre Konfiguration passend gemäß einem der folgenden Schaltpläne an. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungstrennvorrichtungen wie in den Schaltplänen gezeigt an der Quelle installiert sind.

    Signalkabelanschlüsse für USV-Synchronisierung mit Konstantspannungsquelle

    HINWEIS: Der Anschluss an J8309 Pin 1 und 2 kann über eine Brücke erfolgen oder extern von einer SPS oder einem anderen externen System gesteuert werden.

    Signalkabelanschlüsse für erweiterte USV-Synchronisierung bei zweifachem Netzanschluss

    Signalkabelanschlüsse für erweiterte USV-Synchronisierung bei zweifachem Netzanschluss in Parallel-USV-Systemen mit festem Synchronisierungs-Master

  3. Nachdem Sie alle Signalkabel angeschlossen haben, bringen Sie die durchsichtige Schutzabdeckung über der Platine für externe Synchronisierung 0P4809 wieder an.
    GEFAHR
    Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
    Die durchsichtige Schutzabdeckung muss über der Platine für externe Synchronisierung 0P4809 angebracht werden.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  4. Kennzeichnen Sie die durchsichtige Schutzabdeckung mit der Kennzahl der Sicherungstrennvorrichtung für die externe Synchronisierung.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?