990-91386-018

設置手順

  1. 空のバッテリーキャビネットの配置
  2. 空のバッテリーキャビネットをケーブル配線用に準備します。以下のいずれかの手順を実行してください。
  3. バッテリーブレーカーキットを取り付けます。手順については、バッテリーブレーカーキットに付属しているマニュアルを参照してください。
  4. 空のバッテリーキャビネットにバッテリーを設置する
  5. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  6. 最終設置
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.