990-91386-018

空のバッテリーキャビネットにバッテリーを設置する

警告
予期しない機器の取り扱い
バッテリーの設置後は、バッテリーキャビネットを移動しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
  1. 空のバッテリーキャビネットのラックにバッテリーを配置し、各バッテリーを相互に接続します。
    注記: ラックのコーナーにある穴をふさがないようにしてください。これらの穴を使用して、ラック間でケーブルを配線します。

    バッテリーブレーカーキットを取り付ける下部入線設置の場合

    バッテリーブレーカーキットを取り付けない上部入線設置の場合

  2. 空のバッテリーキャビネットのラベルに、バッテリーの構成情報をメモします。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.