990-91386-018

空のバッテリーキャビネットをケーブル配線用に準備する(上部入線)

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーにドリルやパンチで穴を開けないでください。また、キャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 10個のネジを外してバッテリーブレーカープレートを取り外します。これらのネジはこれ以降の手順で使用するため、安全な場所に保管します。
  2. 取り外したバッテリーブレーカープレートを最上部のラックに取り付け、ネジで固定します。
  3. 電源ケーブル(下図のa)と信号ケーブル(下図のb)の配線口カバーを取り外します。
  4. ドリルまたはパンチを使用して、配線口カバーに電源ケーブルと信号ケーブル用の穴を開けます。
  5. 配線口カバーを元に戻します。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    ケーブルを損傷させる可能性のある鋭利な物は、必ず取り除いてください。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.