990-91386-018

最終設置

  1. 4つのフロントカバーを元に戻します。

    バッテリーブレーカーを取り付ける下部入線システムの場合

    バッテリーブレーカーを取り付けない上部入線の場合

  2. 開梱手順で保管しておいた前面固定用金具を空のバッテリーキャビネットに固定します。

    空のバッテリーキャビネットの前面図

  3. 前面固定金具を床に固定します。
    注記: 床に固定するためのボルトは付属していません。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.