Monter skabet til kabelføring nedefra med Galaxy VL UPS'en i et system over 45 kAIC/kA Icw
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne
er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på
skabet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Brug installationssæt 0H-1818 og installationssæt 0H-1816 (følger med UPS'en), ekstraudstyrssæt GVLOPT012 (sælges og sendes separat) og valgfrit seismisk sæt GVLOPT002 (sælges separat, hvis det er relevant) til denne procedure.
- Fjern venstre sidepanel fra UPS'en.
- Fjern beslagene (A), (B) og (C) fra skabet til kabelføring nedefra. Monter beslagene (A) bag på skabet til kabelføring nedefra. Gem beslaget (B) til topsammenkoblingen med UPS'en. Kassér beslagene (C), men gem skruerne til senere brug.
- Monter de to sideplader (TME38565) fra det valgfrie sæt GVLOPT012 på højre side af skabet til kabelføring nedefra.
- Skub skabet til kabelføring nedefra til den endelige position. Juster i forhold til det seismiske forankringsbeslag, hvis der er et. For systemer uden seismisk forankring skal du installere det bageste transportbeslag på bagsiden af skabet til kabelføring nedefra og montere det på gulvet.
- Sænk
de forreste og bageste nivelleringsfødder på skabet til
kabelføring nedefra med en skruenøgle, indtil de rører
gulvet. Hjulene må ikke have kontakt med gulvet. Brug et vaterpas
til sætte skabet til kabelføring nedefra i vater.
BEMÆRK Fare for skade på udstyretFlyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Forbered til
strøm- og signalkabler:
- Fjern den midterste frontplade, den nederste frontplade og trekantsdækslerne fra skabet til kabelføring nedefra.
- Fjern forskruningspladerne til signalkablerne og forskruningspladen til strømkablerne.
- Fjern de to hjul fra forskruningspladen til strømkabler.
- Bor/udskær huller til kabler eller kabelgennemføringer i forskruningspladerne. Monter kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvis relevant.
- Monter forskruningspladerne igen. Gem trekantdækslerne, den nederste frontplade og den midterste frontplade til endelig montering.
- Skub UPS'en på plads ved siden af skabet til kabelføring nedefra. Juster i forhold til det seismiske forankringsbeslag, hvis der er et.
- Sænk
de forreste og de bageste nivelleringsfødder på UPS'en med
en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Hjulene må ikke
have kontakt med gulvet. Brug et vaterpas til at kontrollere at UPS'en
er i vater.
BEMÆRK Fare for skade på udstyretFlyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Sammenkobl skabet til kabelføring nedefra og UPS'en foran med skruer som vist, og monter topbeslaget (markeret med (B) på illustrationen). Topbeslaget blev fjernet fra toppen af skabet til kabelføring nedefra i trin 2.
- Fjern de to specialskruer fra kobberbusbaren i UPS'en.
- Monter to skruer fra installationssæt 0H-1818 for at fastgøre kobberbusbaren til hylden igen.
- Monter de to specialskruer til at koble skabet til kabelføring nedefra sammen med UPS'en som vist.
- Før signalkablerne gennem skabet til kabelføring nedefra og ind i UPS'en. Før kablerne som vist for at adskille Class 2/SELV-kablerne fra non-Class 2/non-SELV-kablerne. En skillevæg inde i kabelkanalen i UPS'en adskiller kablerne. Følg UPS'ens monteringsmanual for at tilslutte signalkablerne.
- Før indgangskablerne, bypasskablerne og PE-kablerne/strømlederen til jording af udstyr (EGC) op gennem højre halvdel af skabet til kabelføring nedefra og ind i UPS'en.
- Før batterikablerne, de neutrale kabler og udgangskablerne op gennem venstre halvdel af skabet til kabelføring nedefra og ind i UPS'en.
- Fastgør strømkablerne med de medfølgende
plastfastgørelsessæt fra installationssæt 0H-1816 og
ekstraudstyrssæt GVLOPT012 i de viste positioner i skabet til
kabelføring nedefra. Juster plastfastgørelsessættene
til strømkablerne, så de sidder så tæt sammen
som muligt. Placer hvert plastfastgørelsessæt som beskrevet:
- Fastgør to plastfastgørelsessæt i lodret position på siden af skabet til kabelføring nedefra med bolte og møtrikker.
- Fastgør otte plastfastgørelsessæt i vandret position på siden af skabet til kabelføring nedefra med bolte og møtrikker.
- Placer to plastfastgørelsessæt hvilende på beslaget.
- Placer to plastfastgørelsessæt mellem bunden og den nederste sideplade.
- Følg UPS'ens monteringsmanual for at tilslutte strømkablerne til busbarerne i UPS'en.
- Fastgør strømkablerne med fire plastfastgørelsessæt fra installationssæt 0H-1816 og ekstraudstyrssæt GVLOPT012 i de viste positioner i UPS'en. Juster plastfastgørelsessættene til strømkablerne, så de sidder så tæt sammen som muligt. Sæt de to plastfastgørelsessæt mærket (A) sammen med en bolt og en møtrik.
- Genmonter trekantsdækslerne, den nederste frontplade og den midterste frontplade på skabet til kabelføring nedefra.
- Ved seismisk forankring: Monter det seismiske frontforankringsbeslag fra det valgfri seismiske sæt GVLOPT002 på UPS'en og skabet til kabelføring nedefra, og monter de seismiske frontbeslag på gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det seismiske frontbeslag er ø14 mm. Minimumskravet er 8,8-styrkeklassificeret M12-hardware.
FARE