在高于 45 kAIC/kA Icw 的系统中安装底部进线机柜与 Galaxy VL UPS
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
使用安装套件 0H-1818 和安装套件 0H-1816(随 UPS 提供)、选件套件 GVLOPT012(单独出售和发货)以及可选抗震套件 GVLOPT002(单独出售,如适用)执行此步骤。
- 拆下 UPS 的左侧面板。
- 拆下底部进线机柜上的支架 (A)、(B) 和 (C)。将支架 (A) 安装在底部进线机柜的背面。保管好支架 (B),用于与 UPS 的顶部连接。丢弃支架 (C),但保管螺钉以备后用。
- 将可选套件 GVLOPT012 中的两个侧盖板 (TME38565) 安装在底部进线机柜右侧。
- 将底部进线机柜推入最终位置。与抗震固定支架对齐(如有)。对于没有抗震固定支架的系统,将背面运输架重新装回到底部进线机柜的背面并固定到地面上。
- 用扳手调低底部进线机柜上的前后调平脚,直到其接触到地面。脚轮不得与地面接触。使用气泡水平仪检查底部进线机柜是否处于水平位置。
注意 小心设备损坏将校平脚调低固定好后,切勿移动机柜。不遵循上述说明可能导致设备损坏。 - 电源线和信号线连接准备:
- 从底部进线机柜拆下正面中间盖板、正面下侧盖板和三角形盖板。
- 拆下用于信号线的密封盖板和用于电源线的密封盖板。
- 从电源线的密封盖板拆下两个脚轮。
- 在密封盖板中钻孔/打孔以穿入线缆或导线管/护套。安装导线管/护套(需另购)(如果适用)
- 重新装回密封盖板。保管好三角形盖板、正面下侧盖板和正面中间盖板,用于最终安装。
- 将 UPS 推入底部进线机柜旁边的位置。与抗震固定支架对齐(如有)。
- 用扳手调低
UPS 上的前后校平脚,直到其接触到地面。脚轮不得与地面接触。使用气泡水平仪检查
UPS 是否处于水平位置。
注意 小心设备损坏将校平脚调低固定好后,切勿移动机柜。不遵循上述说明可能导致设备损坏。 - 使用螺钉从正面连接底部进线机柜和 UPS(如图所示),并安装顶部支架(图中 (B))。顶部支架在步骤 2 中已从底部进线机柜的顶部拆下。
- 从 UPS 的铜排拆下两个专用螺钉。
- 使用安装套件 0H-1818 中的两个螺钉将铜排重新固定在搁板上。
- 使用上述两颗专用螺钉从背面连接底部进线机柜和 UPS(如图所示)。
- 将信号线穿过底部进线机柜,并敷设至 UPS。将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设(如图所示)。UPS 线槽内的隔板会将线缆分开。遵照 UPS 安装手册连接信号线。
- 将输入线缆、旁路线缆和 PE 线缆/设备接地导线 (EGC) 向上穿过底部进线机柜的右半部分,并敷设至 UPS。
- 将电池线缆、零线和输出线缆向上穿过底部进线机柜的左半部分,并敷设至 UPS。
- 使用安装套件 0H-1816
和选件套件 GVLOPT012 中的随附塑料紧固件套件,将电源线固定在底部进线机柜的所示位置。调整电源线的塑料紧固件套件,使它们紧密地装配在一起。按照说明放置每个塑料紧固件套件:
- 使用螺栓和螺母将两个塑料紧固件套件垂直固定在底部进线机柜侧面。
- 使用螺栓和螺母将八个塑料紧固件套件水平固定在底部进线机柜侧面。
- 在支架上放置两个塑料紧固件套件。
- 在底部和最下方侧盖板之间放置两个塑料紧固件套件。
- 遵照 UPS 安装手册将电源线连接到 UPS 中的铜排。
- 使用安装套件 0H-1816 和选件套件 GVLOPT012 中的四个塑料紧固件套件,将电源线固定在 UPS 的所示位置。调整电源线的塑料紧固件套件,使它们紧密地装配在一起。使用螺栓和螺母将两个塑料紧固件套件(图中 (A))连接在一起。
- 将三角形盖板、正面下侧盖板和正面中间盖板重新装回到底部进线机柜。
- 对于抗震固定支架:将可选抗震套件 GVLOPT002 中的正面抗震固定支架安装到 UPS 和底部进线机柜上,并将正面抗震支架固定到地面。使用适合地面类型的五金件 – 正面抗震固定支架上的孔径为 ø14 mm。最低要求为强度 8.8 的 M12 五金件。
危险