Εγκατάσταση του ερμαρίου κάτω εισόδου με το Galaxy VL UPS σε σύστημα πάνω από 45 kAIC/kA Icw
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Μην τρυπάτε
ή ανοίγετε οπές
με τις πλάκες
στυπιοθλίπτη
εγκατεστημένες
και μην τρυπάτε
ή ανοίγετε οπές
κοντά στο ερμάριο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Χρησιμοποιήστε το κιτ εγκατάστασης 0H-1818 και το κιτ εγκατάστασης 0H-1816 (παρέχονται με το UPS), το κιτ επιλογής GVLOPT012 (πωλείται και αποστέλλεται ξεχωριστά) και το προαιρετικό κιτ σεισμικής προστασίας GVLOPT002 (πωλείται ξεχωριστά, εάν ισχύει) για αυτήν τη διαδικασία.
- Αφαιρέστε το αριστερό πλευρικό πλαίσιο από το UPS.
- Αφαιρέστε τα άγκιστρα (A) και (B) από το ερμάριο κάτω εισόδου. Εγκαταστήστε τα άγκιστρα (Α) στο πίσω μέρος του ερμάριου κάτω εισόδου. Φυλάξτε το άγκιστρο (B) για την επάνω διασύνδεση με το UPS. Απορρίψτε τα άγκιστρα (C), αλλά φυλάξτε τις βίδες για επαναχρησιμοποίηση.
- Τοποθετήστε τις δύο πλευρικές πλάκες (TME38565) από το προαιρετικό κιτ GVLOPT012 στη δεξιά πλευρά του ερμαρίου κάτω εισόδου.
- Σπρώξτε το ερμάριο κάτω εισόδου στην τελική του θέση. Ευθυγραμμίστε το με τη σεισμική αγκύρωση, εάν υπάρχει. Για συστήματα χωρίς σεισμική αγκύρωση, εγκαταστήστε εκ νέου το πίσω άγκιστρο μεταφοράς στο πίσω μέρος του ερμάριου κάτω εισόδου και στερεώστε το στο δάπεδο.
- Χαμηλώστε
τα μπροστινά
και οπίσθια
πόδια στερέωσης
στο ερμάριο
κάτω εισόδου
με ένα κλειδί
έως ότου ακουμπήσουν
το έδαφος. Οι
τροχίσκοι δεν
πρέπει να έρχονται
σε επαφή με
το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε
ένα αλφάδι για
να ελέγξετε
ότι το ερμάριο
κάτω εισόδου
είναι επίπεδο.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμούΜην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό. - Προετοιμασία
για τα καλώδια
τροφοδοσίας
και σήματος:
- Αφαιρέστε τη μεσαία μπροστινή πλάκα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τα τριγωνικά καλύμματα από το ερμάριο κάτω εισόδου.
- Αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη για τα καλώδια σήματος και την πλάκα στυπιοθλίπτη για τα καλώδια τροφοδοσίας.
- Αφαιρέστε τους δύο τροχίσκους από την πλάκα στυπιοθλίπτη για τα καλώδια τροφοδοσίας.
- Τρυπήστε/ανοίξτε οπές για καλώδια ή αγωγούς/δακτυλίους στις πλάκες στυπιοθλίπτη. Εγκαταστήστε τους αγωγούς/δακτυλίους (δεν παρέχονται), κατά περίπτωση.
- Εγκαταστήστε εκ νέου τις πλάκες στυπιοθλίπτη. Αποθηκεύστε τα τριγωνικά καλύμματα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τη μεσαία μπροστινή πλάκα για την τελική τοποθέτηση.
- Σπρώξτε το UPS στη θέση του, δίπλα στο ερμάριο κάτω εισόδου. Ευθυγραμμίστε το με τη σεισμική αγκύρωση, εάν υπάρχει.
- Χαμηλώστε
τα μπροστινά
και οπίσθια
πόδια στερέωσης
στο UPS με ένα κλειδί
έως ότου ακουμπήσουν
το έδαφος. Οι
τροχίσκοι δεν
πρέπει να έρχονται
σε επαφή με
το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε
ένα αλφάδι για
να ελέγξετε
ότι το UPS είναι
επίπεδο.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμούΜην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό. - Διασυνδέστε το ερμάριο κάτω εισόδου και το UPS στην μπροστινή πλευρά με βίδες, όπως υποδεικνύεται και τοποθετήστε το επάνω άγκιστρο (με την ένδειξη (B) στην εικόνα). Το επάνω άγκιστρο αφαιρέθηκε στο βήμα 2 από το επάνω μέρος του ερμαρίου κάτω εισόδου.
- Αφαιρέστε τις δύο ειδικές βίδες από τον χάλκινο αγωγό του UPS.
- Τοποθετήστε δύο βίδες από το κιτ εγκατάστασης 0H-1818 για να στερεώσετε ξανά τη χάλκινη γραμμή διανομής στο ράφι.
- Τοποθετήστε τις δύο ειδικές βίδες για οπίσθια διασύνδεση μεταξύ του ερμάριου κάτω εισόδου και του UPS, όπως υποδεικνύεται.
- Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του ερμάριου κάτω εισόδου και στο εσωτερικό του UPS. Περάστε όπως υποδεικνύεται για να διαχωρίσετε τα καλώδια Class 2/SELV από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV. Ένα διαχωριστικό μέσα στο κανάλι καλωδίων στο UPS διαχωρίζει τα καλώδια. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS για να συνδέσετε τα καλώδια σήματος.
- Περάστε τα καλώδια εισόδου, τα καλώδια παράκαμψης και τα καλώδια PE/τον αγωγό γείωσης εξοπλισμού (EGC) προς τα πάνω μέσα από το δεξί μισό του ερμαρίου κάτω εισόδου και μέσα στο UPS.
- Περάστε τα καλώδια της μπαταρίας, τα ουδέτερα καλώδια και τα καλώδια εξόδου προς τα πάνω μέσα από το αριστερό μισό του ερμαρίου κάτω εισόδου και μέσα στο UPS.
- Στερεώστε
τα καλώδια τροφοδοσίας
με τα παρεχόμενα
σετ πλαστικών
συνδετήρων
από το κιτ εγκατάστασης
0H-1816 και το κιτ
επιλογής GVLOPT012
στις εικονιζόμενες
θέσεις στο ερμάριο
κάτω εισόδου.
Προσαρμόστε
τα σετ πλαστικών
συνδετήρων
στα καλώδια
τροφοδοσίας
έτσι ώστε να
εφαρμόζουν
όσο το δυνατόν
πιο σφιχτά μεταξύ
των. Τοποθετήστε
κάθε σετ πλαστικών
συνδετήρων
όπως περιγράφεται:
- Στερεώστε δύο σετ πλαστικών συνδετήρων σε κατακόρυφη θέση στο πλάι του ερμαρίου κάτω εισόδου με βίδες και παξιμάδια.
- Στερεώστε δύο σετ πλαστικών συνδετήρων σε οριζόντια θέση στο πλάι του ερμαρίου κάτω εισόδου με βίδες και παξιμάδια.
- Τοποθετήστε δύο σετ πλαστικών συνδετήρων που στηρίζονται στο άγκιστρο.
- Τοποθετήστε δύο σετ πλαστικών συνδετήρων μεταξύ του πυθμένα και της χαμηλότερης πλευρικής πλάκας.
- Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας με τα αγωγό διανομής μέσα στο UPS.
- Στερεώστε τα καλώδια τροφοδοσίας με τα παρεχόμενα σετ πλαστικών συνδετήρων από το κιτ εγκατάστασης 0H-1816 και το κιτ επιλογής GVLOPT012 στις εικονιζόμενες θέσεις στο ερμάριο κάτω UPS. Προσαρμόστε τα σετ πλαστικών συνδετήρων στα καλώδια τροφοδοσίας έτσι ώστε να εφαρμόζουν όσο το δυνατόν πιο σφιχτά μεταξύ των. Συνδέστε τα δύο σετ πλαστικών συνδετήρων με την ένδειξη (Α) μεταξύ των, με μπουλόνι και παξιμάδι.
- Τοποθετήστε ξανά τα τριγωνικά καλύμματα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τη μεσαία μπροστινή πλάκα στο ερμάριο κάτω εισόδου.
- Για σεισμική αγκύρωση: Εγκαταστήστε το μπροστινό άγκιστρο σεισμικής αγκύρωσης από το προαιρετικό σεισμικό κιτ GVLOPT002 στο UPS και στο κάτω ερμάριο εισόδου και τοποθετήστε τα μπροστινά άγκιστρα σεισμικής προστασίας στο δάπεδο. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος οπής στο σεισμικό μπροστινό άγκιστρο είναι ø14 mm. Η ελάχιστη απαίτηση είναι εξοπλισμός M12 βαθμού αντοχής 8.8.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ