45 kAIC/kA Icw üzerindeki Sistemde Galaxy VL UPS ile Alt Giriş Kabinini Kurma
TEHLİKE |
|---|
|
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması
tehlikesi
Takılan rakor plakasına delmeyin veya kabine
yakın delik açmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu prosedür için kurulum kiti 0H-1818 ve kurulum kiti 0H-1816 (UPS ile birlikte verilir), opsiyon kiti GVLOPT012 (ayrı satılır ve gönderilir) ve opsiyonel sismik kit GVLOPT002 (varsa ayrı satılır) kullanın.
- UPS'den sol yan paneli çıkarın.
- (A), (B) ve (C) braketlerini alt giriş kabininden çıkarın. (A) braketini, alt giriş kabininin arkasına takın. UPS ile üst ara bağlantı için (B) braketini muhafaza edin. (C) braketlerini atın ancak vidaları tekrar kullanmak üzere saklayın.
- Opsiyonel GVLOPT012 kitindeki iki yan plakayı (TME38565) alt giriş kabininin sağ tarafına takın.
- Alt giriş kabinini son konumuna itin. Varsa sismik sabitleme ile hizalayın. Sismik sabitlemesi olmayan sistemler için, arka nakliye braketini alt giriş kabininin arkasına tekrar takın ve zemine monte edin.
- Alt giriş
kabini üzerindeki ön ve arka tesviye ayaklarını
zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle
temas etmemelidir. Alt giriş kabininin düz olduğundan
emin olmak için bir su terazisi kullanın.
DUYURU Ekipman hasarı tehlikesiTesviye ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir. - Güç
ve sinyal kabloları için hazırlanma:
- Alt giriş kabininden orta ön plakayı, alt ön plakayı ve üçgen kapakları çıkarın.
- Sinyal kabloları için rakor plakalarını ve güç kabloları için rakor plakalarını çıkarın.
- Güç kabloları için rakor plakasından iki tekerleği çıkarın.
- Rakor plakalarında kablolar veya kanallar/grometler için delikler açın. Varsa, kanallar/grometler (ürünle birlikte verilmez) takın.
- Rakor plakalarını tekrar takın. Nihai kurulum için üçgen kapakları, alt ön plakayı ve orta ön plakayı saklayın.
- UPS'yi alt giriş kabininin yanındaki yerine itin. Varsa sismik sabitleme ile hizalayın.
- UPS üzerindeki
ön ve arka tesviye ayaklarını zemine temas edene
kadar bir anahtarla indirin. Tekerlekler zeminle temas etmemelidir.
UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi
kullanın.
DUYURU Ekipman hasarı tehlikesiTesviye ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir. - Alt giriş kabini ile öndeki UPS'i gösterildiği gibi vidalarla birbirine bağlayın ve üst braketi (resimde (B) olarak işaretlenmiştir) takın. Üst braket, 2. adımda alt giriş kabininin üstünden çıkarıldı.
- UPS'deki bakır baradan iki özel vidayı çıkarın.
- Bakır barayı rafa yeniden sabitlemek için kurulum kiti 0H-1818'den iki vidayı takın.
- Alt giriş kabini ile UPS arasındaki arka ara bağlantı için iki özel vidayı gösterildiği gibi takın.
- Sinyal kablolarını alt giriş kabininden UPS’e yönlendirin. Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayırmak için kabloları gösterildiği gibi geçirin. UPS içindeki kablo kanalının içindeki bir ayırıcı, kabloları ayırır. Sinyal kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu takip edin.
- Giriş kablolarını, bypass kablolarını ve PE kablolarını/ekipman topraklama iletkenini (EGC) alt giriş kabininin sağ yarısından yukarıya ve UPS'e yönlendirin.
- Akü kablolarını, nötr kabloları ve çıkış kablolarını alt giriş kabininin sol yarısından yukarıya ve UPS'e geçirin.
- Güç kablolarını 0H-1816 kurulum kiti
ve GVLOPT012 opsiyon kitinden temin edilen plastik bağlantı
elemanı setleriyle alt giriş kabininde gösterilen
konumlara sabitleyin. Güç kablolarının sıkıca
birbirlerine oturtulması için, plastik bağlantı
elemanı setlerini güç kablolarına ayarlayın.
Her bir plastik bağlantı elemanı setini belirtildiği
gibi yerleştirin:
- İki plastik bağlantı elemanı setini dikey konumda cıvata ve somunlarla alt giriş dolabının yan tarafına sabitleyin.
- Sekiz plastik bağlantı elemanı setini yatay konumda cıvata ve somunlarla alt giriş dolabının yan tarafına sabitleyin.
- İki plastik bağlantı elemanı setini braketin üzerine yerleştirin.
- Alt ve en alt yan plaka arasına iki plastik bağlantı elemanı seti yerleştirin.
- Güç kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu takip edin.
- Güç kablolarını, kurulum kiti 0H-1816 ve opsiyon kiti GVLOPT012'den dört plastik bağlantı elemanı seti ile UPS'de gösterilen konumlara sabitleyin. Güç kablolarının sıkıca birbirlerine oturtulması için, plastik bağlantı elemanı setlerini güç kablolarına ayarlayın. (A) işaretli iki plastik bağlantı elemanı setini bir cıvata ve somun ile birbirine bağlayın.
- Alt giriş kabininden orta ön plakayı, alt ön plakayı ve üçgen kapakları yeniden takın.
- Sismik sabitleme için: UPS ve alt giriş kabinine, opsiyonel sismik kiti GVLOPT002’den sismik ön sabitleme braketini takın ve sismik ön braketleri zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - Sismik ön braketindeki delik çapı ø14 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.
TEHLİKE