Installation des Schranks mit Eingang unten mit der Galaxy VL UPS
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen, während
die Montageplatten angebracht sind, und bohren bzw. stanzen Sie nicht
in der Nähe des Schranks.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
- Entfernen Sie die linke Seitenwand von der USV.
- Entfernen Sie die Halterungen (A) und (B) vom Schrank mit Kabeleingang unten. Installieren Sie die Halterungen (A) an der Rückseite des Schranks mit Eingang unten. Bewahren Sie die Halterung (B) für die obere Verbindung mit der USV auf.
- Schieben Sie den Schrank mit Eingang unten an seinen endgültigen Standort. Richten Sie sie an der erdbebensicheren Verankerung aus, sofern vorhanden. Bringen Sie in Systemen ohne erdbebensichere Verankerung die hintere Transportverankerung wieder an der Rückseite des Schranks mit Eingang unten an und montieren Sie sie am Boden.
- Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten
am Schrank mit Eingang unten mit einem Schraubenschlüssel ab,
bis sie den Boden berühren. Die Rollen dürfen keinen Kontakt
zum Boden haben. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Schrank
mit Eingang unten gerade steht.
HINWEIS BeschädigungsrisikoVerschieben Sie den Schrank nicht mehr, nachdem die Nivellierfüße abgesenkt wurden.Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. - Vorbereitung für Leistungs- und Signalkabel:
- Entfernen Sie die mittlere Frontplatte, die untere Frontplatte und die dreieckigen Abdeckungen vom Schrank mit Eingang unten.
- Entfernen Sie die Montageplatten für die Signalkabel und die Montageplatte für die Leistungskabel.
- Entfernen Sie die beiden Gleitrollen von der Montageplatte für die Leistungskabel.
- Bohren/stanzen Sie Löcher für Kabel oder Kabelkanäle/Durchführungen in die Montageplatten. Installieren Sie ggf. Kabelkanäle/Durchführungen (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Bringen Sie die Montageplatten wieder an. Bewahren Sie die dreieckigen Abdeckungen, die untere und die mittlere Frontplatte für die endgültige Installation auf.
- Schieben Sie die USV an ihre Position neben dem Schrank mit Eingang unten. Richten Sie sie an der erdbebensicheren Verankerung aus, sofern vorhanden.
- Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten
an der USV mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden
berühren. Die Rollen dürfen keinen Kontakt zum Boden haben.
Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die USV gerade steht.
HINWEIS BeschädigungsrisikoVerschieben Sie den Schrank nicht mehr, nachdem die Nivellierfüße abgesenkt wurden.Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. - Verbinden Sie den Schrank mit Eingang unten und die USV an der Vorderseite mit Schrauben wie hier gezeigt und bringen Sie die obere Halterung an. Die obere Halterung wurde zuvor von der Oberseite des Schranks mit Eingang unten abgenommen.
- Entfernen Sie die beiden Spezialschrauben von der Kupfersammelschiene in der USV.
- Bringen Sie beiden Schrauben aus dem Satz 0H-1818 an, um die Kupfersammelschiene wieder am Fach zu befestigen.
- Installieren Sie Sie die beiden Spezialschrauben für die rückseitige Verbindung zwischen dem Schrank mit Eingang unten und der USV wie abgebildet.
- Führen Sie die Signalkabel durch den Schrank mit Eingang unten und in die USV. Verlegen Sie die Signalkabel wie hier gezeigt, sodass Class 2/SELV-Kabel von non-Class 2/non-SELV-Kabeln getrennt sind. Ein Trennsteg innerhalb des Kabelkanals in der USV trennt die Kabel.
- Führen Sie die Eingangskabel, die Bypass-Kabel und die PE-Kabel/Geräte-Erdungsleiter (EGC) durch die rechte Hälfte des Schranks mit Eingang unten nach oben in die USV wie hier gezeigt.
- Führen Sie die Batteriekabel, die Neutralleiter und die Ausgangskabel durch die linke Hälfte des Schranks mit Eingang unten nach oben in die USV wie hier gezeigt.
- Bringen Sie die dreieckigen Abdeckungen, die untere und die mittlere Frontplatte wieder am Schrank mit Eingang unten an.
- Zur erdbebensicheren Verankerung: Bringen Sie die vordere erdbebensichere Verankerungshalterung an der USV und am Schrank mit Eingang unten an und befestigen Sie die vorderen Halterungen am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen in den vorderen Verankerungshalterungen beträgt ø14 mm. Die Mindestanforderung ist M12-Hardware der Festigkeitsklasse 8.8.
- Schließen Sie die Leistungskabel wie im Installationshandbuch der USV beschrieben an.
GEFAHR